Sicherheit weitergedacht: der Sicherheits-Lichtvorhang deTec4

Sicherheits-Lichtvorhänge für den Unfallschutz an Maschinen sind vom Funktionsprinzip her eine heute bei vielen Anbietern verfügbare Technologie. Doch die Anwender möchten mehr als „nur Sicherheit“. Gefragt sind intelligente Zusatzfunktionen, die hinsichtlich Prozesstransparenz, Flexibilität, Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit oder integrierter Automatisierungsfunktionen Mehrwerte generieren,... Weiterlesen »

Mobiler Prüfstand: FLOWSIC600-XT Quatro macht Vor-Ort-Verifikation in Großgasanlagen möglich

Der amerikanische Hersteller Big Elk Energy Systems hat einen der ersten mobilen Gasdurchfluss-Prüfstände der Welt entwickelt, der in Großgasanlagen verbaute Gaszähler im laufenden Betrieb verifizieren kann. Herzstück des mobilen Systems M3™ ist der Ultraschall-Gasdurchflusszähler FLOWSIC600-XT Quatro von SICK. Der Zähler vereint zwei Messsysteme in einem Messaufnehmer und bietet damit volle... Weiterlesen »

4.0 NOW – SICK zeigt sich auf der Hannover Messe 2019 total verJETZT

Es ist soweit: Industrie 4.0 passiert jetzt. SICK zeigt das auf der Hannover Messe 2019 vom 1. bis 5. April 2019 mit einem Livestream aus der 4.0 NOW Factory in Freiburg. Das offizielle Motto der Hannover Messe lautet „Integrated Industry – Industrial Intelligence“, oder kürzer ausgedrückt: „Industrie 4.0 trifft KI“. Eine Steilvorlage, die sicher verwandelt wird. SICK nutzt die Gelegenheit und... Weiterlesen »

Ein großer Wurf – Teilelokalisierer von SICK erkennt durcheinandergewürfelte Teile

Der Prüf- und Montagespezialist, Kubik Automation GmbH aus Baienfurt, bringt in seiner neuen Montagezelle sCube das Roboterführungssystem PLOC2D von SICK zum Einsatz. Das Team aus branchenerfahrenen Experten ist auf die Entwicklung innovativer Produkte und die Optimierung von Produktionsprozessen für Automatisierungstechnologien spezialisiert. Für die Bereiche Automotive,... Weiterlesen »

FLOWSKID600: hochpräzise Messungen in Australiens größtem Kohleflözgasfeld

Australien ist heute der zweitgrößte LNG-Exporteur der Welt und hat hohe Wachstumsraten bei der Förderung von Erdgas. Das Roma Gasfeld war eines der ersten welches in Australien entdeckt worden. Es hat eine Ausdehnung von ca. 3000 km². Seit den 1960er Jahren wird hier Erdgas gefördert. Ursprünglich wurde das Gas aus Sandsteinformationen gewonnen, seit 1988 wird das Gas aus Kohleflöz extrahiert.... Weiterlesen »

... and Action! Innovationen und Sensor-Neuheiten im Einsatz

Vom weltweit ersten für den Einsatz im Außenbereich zertifizierten Sicherheits-Laserscanner, über die bidirektionale Edge-Cloud-Integration bis hin zu schlüsselfertigen Komplettlösungen: Sensor Intelligence spielt eine entscheidende Rolle in automatisierten Produktions- und Logistikprozessen. Die Weiterentwicklung von Sensor-Daten zu verlässlichen, weltweit verfügbaren Informationen ist dafür ein... Weiterlesen »

Safety goes Art – Produktionskunst „Drehmoment“ bei Dürr

Roboter stehen in der Industrie für rationelle Prozesse, höchste Präzision und reproduzierbare Qualität. Aber für Kunst? Was auf den ersten Blick nicht zusammen passt, hat bei Dürr in Bietigheim-Bissingen zueinandergefunden. Im Foyer des Maschinen- und Anlagenbauers hat der Künstler Joachim Fleischer die Lichtinstallation „Weiße Zeit“ geschaffen, in deren Zentrum drei „zweckentfremdete“ ready-2-spr... Weiterlesen »

Einkabelanschluss HIPERFACE DSL® für Elektromotoren bald der Standard in der Automation?

Warum zwei nehmen, wenn auch eins vollkommen ausreicht? Warum wertvollen Platz mit doppelt so viel Kabeln verschwenden, wenn sich das Ganze wesentlich intelligenter mit der Hälfte an Aufwand spürbar platzsparender installieren lässt. Die Vorteile, geregelte Elektromotoren nur noch mit einem Kabel anzuschließen, sind entlang der kompletten Wertschöpfungskette von Maschinen und Anlagen... Weiterlesen »

Raus in die Welt - SICK präsentiert mit dem outdoorScan3 eine Weltneuheit

Mit dem Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 erobert SICK nun auch die Außenbereiche von Industrieumgebungen. Mit ihm schließt SICK eine weitere Lücke in der Vollautomatisierung industrieller Prozesse und vertieft die funktionierende Mensch-Maschinen-Kollaboration. Eine der ins Auge gefassten Anwendungen ist beispielsweise das sichere und zuverlässige Navigieren von Fahrerlosen Transportsystemen... Weiterlesen »

Digitale Services entlasten durch Zeitersparnis und Handling

Compliance und Betreiberverantwortung machen viel Arbeit und wenig Spaß. Wer sich keine Ausfälle oder Ärger mit Behörden oder Prüfern leisten kann, sorgt lieber umfassend vor. SICK LifeTime Services (LTS) entlasten Anlagenbetreiber dabei erheblich. Kein anderer Sensorikhersteller bietet so umfassende Dienstleistungen aus einer Hand. Vor allem die „Smart Services“ via Internet werden immer... Weiterlesen »